This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25638:我们是否有 c 代码驱动程序?

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1649128/bq25638-do-we-have-c-code-driver

器件型号: BQ25638

您好的团队、

我的客户问的问题  

您能帮助我们检查是否提供了 BQ25638 驱动器吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:  

    我正在检查这个,并会回来给你。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:  

    我找到了我们提供用于 BQ25638 并通过电子邮件提供给您的 Linux 驱动程序文件。  

    此致、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kreger:

     由于客户在此驱动程序中找不到“BQ25638_USB_SCP“定义、因此无法成功构建。 请您帮助我们提供此驱动程序代码的定义吗? 您还能分享 BQ25638 驱动程序的内置版本、我可以将哪些 Linux 版本分享给客户吗?  

    谢谢你  

    Roy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roy:

    将离线连接。 该主题被视为已关闭。

    谢谢、

    Ning