Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC27511, SM72445
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: SM72445
主题中讨论的其他部件: UCC28180、 UCC27511、 PMP
大家好、E2E 专家:
我正在使用 UCC28180(升压 PFC IC)+ UCC27511(栅极驱动器 IC)来控制升压直流/直流转换器。 我已经在现有的 PFC 板中测试了上述组合、 我们能够将其作为直流/直流转换器运行。
对于 SM72445、我们可以 使用它的 I2C 线路 来获取诸如 VMP(最大功率点电压)、IMP(最大功率点电流)和 PMP(最大功率点功率可用)等信息,并相应地控制从升压直流 — 直流获取的功率。
此致、
公务员制度委员会