Other Parts Discussed in Thread: LM5035, LM5045, LM5030
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: LM5030
主题中讨论的其他器件: LM5035、 LM5045、
您好、
如果我们使用 LM5035 或 LM5045、那么半桥拓扑是否必须使用 2 个中点输入电容器(在所附图像中标记)。 如果是、那么计算这些电容器值的公式将是什么。 还请分享半桥拓扑的计算表。
我们希望使用此半桥拓扑来代替针对高性能可编程测试台 PSU(直流电源)应用的全桥拓扑。 我们是否可以使用 LM5030 高达 200W 的输出电源应用。半桥和全桥拓扑之间的输出纹波/噪声性能差异将是多少、以及任何其他与性能相关的差异? 对于此应用、该半桥是否可以高于全桥? 对于此应用、我们在输出和低成本解决方案中也需要超低纹波和噪声解决方案、但性能是优先考虑的因素。
请确认...
此致