This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:中点电容器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5045, LM5035, LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1650630/lm5045-mid-point-capacitor

器件型号: LM5045
主题中讨论的其他器件: LM5035LM5030

我们要将 LM5045 PWM 控制器(电流模式)用作半桥拓扑、是否需要在采用半桥拓扑的 Vin 电源 (48V DC) 处使用中点电容器(两个输入电容器)

使用 LM5045 时半桥和全桥拓扑之间的主要区别是什么。 如果我们在相同的输出电压和功率(例如 60V 输出、150W)下运行、

 

请同时分享 LM5045(变压器和输出电感器)的设计计算表。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:  

    如果您计划设计半桥转换器、为什么不使用像 LM5035 这样的半桥控制器? 这将为您想要实现的目标提供一种简单得多的方法。  

    采用 LM5045 时半桥和全桥拓扑之间的主要区别是什么。 如果我们选择相同的输出电压和功率(例如 60V 输出、150W)[/报价]

    主要区别在于初级 FET 中的功率损耗分配。 使用全桥方法时、功率损耗在四个 FET 之间分配、而使用半桥方法时、功率损耗在两个 FET 之间分配。  

    对于 150W 转换器、半桥转换器可能是可接受的解决方案。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。

    如果我们使用 LM5035 或 LM5045、那么半桥拓扑是否必须使用 2 个中点输入电容器(在所附图像中标记)。 如果是、那么计算这些电容器值的公式将是什么。 还请分享半桥拓扑的计算表。

    我们希望使用此半桥拓扑结构来代替适用于高性能可编程测试台 PSU 应用的全桥拓扑。  

    我们可以使用输出功率高达 200W 的 LM5030 应用吗?

    半桥和全桥拓扑之间的输出纹波/噪声性能有何差异?

    请确认...

    谢谢、此致

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vikram:  

    如果我们使用 LM5035 或 LM5045、那么半桥拓扑是否必须使用 2 个中点输入电容器(在所附图中标记)。 如果是、那么计算这些电容器值的公式将是什么。 还请分享半桥拓扑的计算表。

    电容器大小主要由 用户设置的可接受电压纹波决定。  

    电容器上始终会有一些纹波、这种纹波会影响变压器上的电压。 如果要降低纹波以近似实现更理想的实现、请使用更高的电容值。  

    现在、您可以从 10uF 开始、因为它用于 其他类似的参考设计。  

    我们可以使用 LM5030 高达 200W 的输出功率应用吗?

    是的、此器件可用于此功率级别。  

    半桥和全桥拓扑之间的输出纹波/噪声性能差异是多少?
    输出电压纹波 较高的纹波—电压摆幅仅为≈V_IN/2、因此对于同一输出滤波器、基波纹波更大。 较低的纹波—变压器上会摆动完整的输入电压、从而降低给定滤波器尺寸下的基波纹波。

    全桥/半桥的选择主要取决于功率级别。 在较高的功率等级下、需要在四个初级 FET(而不是两个)之间分配功率损耗。  

    对于 200W 应用、半桥转换器是可接受的解决方案。

    谢谢、

    John