Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: BQ24250
你好
我对 BQ24250 的 VIN 工作条件有疑问。
数据表指出 VIN (min)=4.35V
在我们公司系统中、在最大负载下、它可能会瞬间降至 4.35V 以下。
另一方面、它指出 UVLO 约为 3.175V(典型值)。
在这些条件下、请允许我确认以下几点。
1) 如果 VIN 高于 UVLO 且低于 4.35V、器件会继续运行而不会出现任何问题吗?
2) 如果它低于 4.35V、充电性能不能得到保证、但如果它高于 UVLO、器件本身是否会工作?
我想确认“正常运行时的 VIN 范围“、包括系统操作和充电。
谢谢、此致、
柳介