This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:TPS7A94 问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1652466/tps7a94-issue-with-tps7a94

部件号: TPS7A94

尊敬的专家:

我正在调试 TPS7A94 LDO 的问题、请您提供建议。

根据数据表、输出电压应通过 NR/SS 引脚电流和外部电阻器来设置:

VOUT = INR/SS×RNR/SS

当 RNR/SS = 22k Ω 时、我预计约为 3.3V、因为典型的 INR/SS 电流为 150µA。

但在我的电路中、输出电压始终约为 4.6V。 NR/SS 引脚上也存在相同的电压。

电路配置:

器件:TPS7A9401DSCR

输入电压:5V

目标 VOUT:3.3V

RnR/SS:从 NR/SS 到 GND 的 22k Ω

CNR/SS:4.7 µF 从 NR/SS 到 GND

Cin:10 µF + 100nF

COUT:10 µF + 100nF

SNS 通过一个 0 Ω 电阻器连接到 OUT

FB_PG 通过 10k Ω 下拉至 GND

PG 保持悬空、因为我不使用 PG 函数

EN_UV 从高电平连接至 VIN

GND 引脚和散热焊盘连接至 GND

观察到的行为:

RNR/SS = 22k Ω、VOUT≈4.6V 且 NR/SS≈4.6V

SNS 连接到 OUT、因此反馈环路闭合。

另一批次的 IC 也观察到了相同的行为。

我尝试添加 47k Ω 与 22k Ω NR/SS 电阻并联。 我预计等效电阻将变为约 15k Ω、因此 VOUT 应降低。 然而、VOUT 和 NR/SS 仍保持在大约 4.6V

之前、当 SNS 未连接到 OUT 时、行为不同、但现在 SNS 和 OUT 已连接。

这看起来好像稳压器正在正确调节至 NR/SS 上的电压、但 NR/SS 电压本身远高于预期。

我的问题:

什么可能导致 NR/SS 上升到大约 4.6V 且电阻连接到 GND?

NR/SS 周围是否有任何布局或接地要求、如果违反此要求、可能会导致此行为?

NR/SS 是否可能受到泄漏、接地连接错误或与 SNS/OUT 的某种相互作用的影响?

如果不使用 PG 功能、FB_PG = 10k Ω 至 GND 和 PG 悬空看起来是否可以接受?

您建议进行哪些测量来确认问题是否出在 NR/SS 电阻器连接、接地、布局或器件运行中?

谢谢。此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    如果您没有 FB_PG 和 VOUT 之间的电阻器、则需要一个电阻器。

    快速充电使用 PG 触发器来知道何时关闭、因为这是芯片上的最佳基准。 即使不使用 PG 引脚本身、也必须将分压器设置为在达到/低于标称电压时触发。  

    将 FB_PG 接地并将 FB_PG VOUT 连接到 12.4kΩ 187kΩ 应解决此问题、但请参阅数据表以了解如何更好地调整该分压器的大小。  

    否则、NRSS 引脚将持续尝试提供额外的电流、直到进入其顺从电压、这大约是低于 VIN 的二极管压降(此处所示为 400mV,这是合理的)、并无法转换到 150uA 模式。

    此致、

    Gregory Thompson