Other Parts Discussed in Thread: BQ25770G
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ25770G
Thread 中讨论的其他器件: Tiger
尊敬的团队:
代表我们的客户发帖。
我将与我们的客户分享此 E2E 帖子、以便他可以在需要时回复。
我只是想说清楚、如果我使用 bq25770G、其中 2 个 BSC027N06LS5ATMA1 MOSFET 并联连接至 HIDRV、并且在寄存器中、我需要设置栅极电荷范围、我需要将 2 个 MOSFET 的栅极电荷总计、因此我使用与 EVM 类似的元件、因此每个 MOSFET 的电流为 30nC、因此我需要将范围设置为>53nC。 如果我说的是正确的、请告诉我。
此致、
Danilo