This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:UCC28C44 RT/CT 引脚外部同步

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C44, UCC27714, UCC28C54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1650626/ucc28c44-ucc28c44-rt-ct-pin-external-synchronization

器件型号: UCC28C44
Thread 中讨论的其他器件: UCC27714UCC28C54

您好的团队、

背景:我们正在考虑使用 UCC28C44 的两个 500W 转换器级。 为了避免振荡器频率不匹配导致的可闻拍噪声、我们想通过从 DSP 或 MCU 向 RT/CT 引脚施加外部脉冲来同步两个控制器。
问题:
  1. 是否可以通过向 RT/CT 引脚注入外部脉冲来同步 UCC28C44?
  2. 如果是、请告知建议的电路和脉冲条件、例如振幅、脉宽、极性、串联电阻、 和允许的频率范围。
  3. 由于 UCC28C44 为 OUT 引脚将振荡器频率除以 2、因此两个控制器之间的输出相位在同步后是否是确定性的?
请求:请告知我们是否建议将此方法用于生产用途。 如果不建议使用、请建议使用具有外部同步功能的合适 TI 控制器。
 
此致、
Ryu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    请参阅数据表的第 7.3.6 节

    是否可以通过向 RT/CT 引脚注入外部脉冲来同步 UCC28C44?

    是的。

    如果是、请告知建议的电路和脉冲条件、如振幅、脉冲宽度、极性、串联电阻、 和允许的频率范围。

    振幅应为 0.5V、占空比应为脉冲 1/fsw 的 20%、极性应为正、低于 CT 电容器的电阻应为 50 Ω、允许的频率范围与内部振荡器的频率范围相同。 应配置 RT 和 CT 元件、使理论振荡器频率小于外部 SYNC 频率。

    ]由于 UCC28C44 将振荡器频率除以 2 作为 OUT 引脚、因此两个控制器之间的输出相位在同步后是否是确定性的?

    我不确定这是什么意思、请澄清你的问题。  

    [报价 userid=“497502“ url=“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1650626/ucc28c44-ucc28c44-rt-ct-pin-external-synchronization
    请告知我们是否建议将此方法用于生产用途。 如果不建议使用、请建议使用具有外部同步功能的合适 TI 控制器。
     
    [/报价]

    这种方法是可以接受的。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。
    您能否提供更多信息?
    在这样的两组电源电路配置中、是否可以错开启动和关断时序?
    此致、
    Ryu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    请提供有关您希望做什么的更多详细信息。

    对于启动、您可以不同地配置每个电源之间的软启动电路、从而实现不同的启动时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。
    无需调整停止时间。
    如果一侧由于过流等保护性操作而停止、那么另一侧是否也可以停止、然后在保护状态清除并恢复运行后、另一侧是否也可以恢复?
    此致、
    Ryu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    如果一侧停止、另一侧将不知道此事件。  

    您必须实施某种实现此目的的电路。 我们没有此类电路的示例。  

    然而、它的实现应该相对简单。 当 CS 引脚达到 1V 时会检测到过流事件、您可以将此信号馈送到另一个控制器以使其也关闭。  

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    英语翻译感谢您的答复。
    我理解您提供的内容。
    抱歉、我还有一个问题。
    我们还考虑使用单正向电源级来设计 900W 级功率。
    由于 900W 级别的单个正向可能会导致 FET 额定电压和噪声问题、因此我们想考虑双开关正激式拓扑。
    UCC28C54 和 UCC27714 组合是否合适。
    如果可能、您能否提供使用此组合的双开关正激式电路示例、还能介绍任何其他推荐选项(如果可用)。
    此致、
    Ryu。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、  

    如果您担心 初级 FET 上的电压应力、那么您可以实现一个双开关正激式转换器。 您可以使用 UCC28C54 和 UCC27714。  

    遗憾的是、没有  采用此组合的双开关正激式转换器示例参考设计。  

    谢谢、

    John