Other Parts Discussed in Thread: UCC21732
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC21732-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21732
当 IN+信号为 3KHz、5V 且 IN-接地时、为什么在 UCC21732 的 RDY 引脚上观察到 1KHz、5V 的脉冲?
VCC = 5V VDD、VDD-COM = 15V、VEE =–3V。
观察结果适用于高侧驱动器。 对于低侧驱动器、RDY 引脚显示为 5V。
你能让我知道为什么这种行为吗?