This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:最大 ITIMER 电容器计算

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1652250/tps25982-maximum-itimer-capacitor-calculation

器件型号: TPS25982

您能告诉我以 u 为单位 (us、ms、nF、uF、uA、 mA ...) 对于 TPS25982 数据表第 24 页中以下最大 ITIMER 电容器计算公式中的每个值。

CITIMIER < tGHI/53000    (6)
tGHI = TD、ON + Cdvdt×(VIN + 3.6V)/Idvdt     (7)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SLVC779 计算工具|德州仪器 TI.com

    请使用此计算器评估 itimer 设置。

    谢谢、

    Hemanth.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我正在使用计算器 Excel 工作表、但不会计算上述公式。  以防万一、我想计算 CITIMER 的限值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中显示的公式用作设计公式、并不明确假设使用一组固定的单元。 重要的要求是在整个计算过程中使用一致的单位系统、以使结果值的维度保持正确。

    谢谢、

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的其他公式均指定了其单位、单位因公式而异。
    例如、在下面的公式中、电容器的单位指定为 uF 和 nF。

    SR (V/ms)= IINRUSH (mA)/COUT (μF μ F)     (2)

    tITIMIER(Ω)= CITIER (nF)×ΔvITIMIER (V)/RILIM (k Ω)   (5)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、其他参数已指定、但这不是、

    请进行数学运算并发送给我、我将进行审核并确认。

    谢谢、

    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    tITIMER (ms) -> 2ms 目标
    CITIMER (nF)= 2ms * 270(Ω)/ 0.98V = 551nF --使用 560nF 电容器

    tGHI = 1.85ms + 2.2nF x (12V + 3.6V)/ 4.6uA = 9.31ms
    CITIMER < 9.31ms/53000 = 0.00017566 <-该值的单位是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    法拉德。

    谢谢、

    Hemanth