Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: BQ27Z758
主题: BQSTUDIO 中讨论的其他器件
在我们的生产线测试过程中、我们发现电量监测计的电池读数不一致。
对于 50%的器件、退出 SHUTDOWN 模式后测得的电池电量比进入 SHUTDOWN 模式之前所获取的读数高 2%~3%。
另外 5%的器件显示退出模式后电池电量增加 5%~10%。
您能否帮助分析此问题的根本原因并建议相应的解决方案?