This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:双电池组充电失败

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1652283/bq24133-dual-battery-pack-charging-failure

器件型号: BQ24133

我们的一位客户要求我们允许在现有设计中添加第二个电池组、只需对 PCBA 进行极少的改动。 我们提出了一种解决方案、使用 PFET 在电池完成充电后断开电池连接。

  • 为电池充电 1
  • 禁用充电器
  • 断开蓄电池 1 PFET
  • 100ms 延迟
  • 连接电池 2 个 PFET
  • 启用充电器

在我们的初始测试中、这似乎表现良好、能够及时为两个电池充电。 但是、我们似乎在系统上遇到了一些文件故障。 通过电源 PSU 运行时会发生这些故障、因此与汽车浪涌或尖峰无关。

我开始更详细地研究这一点、看看我是否能在电池切换过程中发现错误。 单电池版本(无 PFET 电路)在过去几年一直没有问题。

任何人都可以提出为什么电路变化可能导致问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    我在原理图上没有看到任何明显的问题。   在充电器过载启动之前、是否使用 Q10 禁用了充电器?  如果在 BATx 关断后且在 BATy 导通之前仍启用充电、充电器将仅使用 SRN 上的电容终止充电器。  我不建议这样做。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我们确实会在断开 PFET 之前关闭 Q10、但是这两个事件之间的延迟非常小(数十 μ s)。 我们将尝试在充电器 EN 切换和电池连接切换之间添加 500ms 延迟、以查看这是否有所帮助。 问题是这些故障在现场发生、事实证明、在实验室中重现故障模式是非常困难的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来我们可能偶尔会出现损坏 Q1 和 Q2 的电流浪涌、我很难弄清楚电池转换电路可能导致这种情况的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    如果在一个 PFET 关断且另一个 PFET 导通时仍启用充电、则充电器可能会根据电池电压的差异消除电流浪涌。

    此致、

    Jeff