Other Parts Discussed in Thread: TPS61381-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS61381-Q1
您好的团队、
您想告知 TPS61381-Q1 BST_ILIM_EN(地址:02h 名称:BOOST_SET2)的功能吗?
根据数据表、如果将该位设置为“1“、则启用升压峰值电流限制为 15A/30A、具体取决于 BST_ILIM 设置 00b、01b/10b、如 P44 7.3 寄存器中所述 02h:BOOST_SET2。
客户认为、如果使用[2:1]BST_ILIM=10b 将该位设置为“0“(禁用升压峰值电流限制)、则峰值电流将大于 30A。 这种理解是否正确?
谢谢、
Mikeda