Other Parts Discussed in Thread: LM5148
器件型号: LM5148
最近、我观察到、在较小的输入到输出压降条件下、当面对突然的重负载瞬变时、LM5148 的输出电压会出现瞬态电压下降。
现象说明:
直流/直流转换器将 19V ~ 24V 输入作为输入、并配置为固定的 16.8V 输出、开关频率为 440kHz、负载为 NVIDIA Thor 模块;当 GPU 进入满载老化状态并产生急剧的电流摆幅时、Vout 显示明显的瞬时压降(所附图中的紫色波形表示 16.8V 输出电压)。

最初、我怀疑输出电容不足并在输出端并联多个 220uF 电解电容器、但没有取得有意义的改进。
随附了完整的原理图、BOM 和环路补偿计算电子表格以供参考。


您能否建议优先考虑哪些参数来缓解严重阶跃负载变化引起的瞬态压降?
谢谢!