This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288EVM-064:TPS61288EVM 的输出电压精度

Guru**** 2943370 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1649819/tps61288evm-064-output-voltage-accuracy-of-tps61288evm

器件型号: TPS61288EVM-064
Thread 中讨论的其他器件: TPS61288

您好的团队、

我的客户目前正在使用 EVM 评估 TPS61288、以便可能采用该 EVM。
他们观察到的一个问题是、输出电压大约比设定值低 0.33V、这低于最小规格。

他们检查了 Vref、发现它在数据表中指定的范围内、但非常接近最小限值。

您能否深入介绍此行为是由器件间的差异造成的、还是由测量环境造成的? 此外、请就任何应验证的项目提供建议。

此致、

Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    感谢使用 e2e。

    VOUT = 0.33V 是一种绝对异常行为、我认为这不是由基准精度引起的。

    您能否共享 VIN、VOUT、IOUT 等测试设置? 您是否更改了 EVM 上的任何元件或使用了默认元件? 您是否可以分享关于异常行为的任何波形?  

    谢谢。

    Ragards、

    Nathan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan-san:

    感谢您的支持。

    我们很抱歉之前的解释不清楚。

    目前、客户正在使用默认 EVM 配置继续进行评估。 根据指定的设置、预期输出电压约为 12.92V;然而、测量输出约为 12.59V、低于约 0.33V

    由于 EVM 上的分压电阻器是容差为 1%的器件、因此客户将其替换为容差为 0.5%的电阻器并再次执行测量。 然而、输出精度几乎没有提高。

    即使考虑 Vref 变化和电阻器容差、输出电压精度似乎很差。 您能否告知导致此问题的其他可能原因?

    此致、

    Kyohei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan-san:

    感谢您的支持。

    您能否告诉我此事的当前状况?
    此致、
    Kyohei
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    我刚从办公室回来、很抱歉耽误回复。

    客户如何测量输出电压? 请使用 EVM 上的电压检测点和高精度电压计量来实现精确测量。

    请参阅数据表上的负载调节特性曲线、VOUT 随不同的负载电流而变化、差异可能高达~30mV、这是否与您的客户观察到的行为相同? 如果是、我认为这是器件的正常调节行为。

    此致、

    Nathan