请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: PMP21529
您好:
我正在设计一个符合以下规格的双向/非隔离式降压/升压转换器:
- 输入电压范围:51 V 至 58 V
- 输出电压:54 V
- 输出功率:2.5kW
我想将转换器的 电流能力提高至 47A 输出电流。 这对于建议的设计是否可行? 设计注意事项(电感器,MOSFET、热管理、电流检测、PCB 布局布线、 为了在这个当前水平下实现可靠的运行、是否应考虑到这些因素?