This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983:PG 信号无法自动返回高电平状态

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1651806/tps25983-the-pg-signal-cannot-automatically-return-to-a-high-state

器件型号: TPS25983

亲爱的   

ns 电平的电压波动将触发 PG 信号拉至低电平、PG 信号在拉至低电平后不会自动恢复、但 IC 输出已正常导通。

2.此时,将万用表设置为直流电压范围,将黑色探针连接到电源接地端,并将红色探针短触到 OV 或 UV。 然后、PG 将返回高电平状态。 此时、测量 UV 电压为 1.32V、OV 电压为 0.98V

3.触发 PG 信号变低的警报是由连接到电源接地的示波器接地引起的。 在连接之前、电源接地和机箱之间存在 20V 交流电压差。

正常情况下、PG 信号是否应该自动恢复到高电平状态、而不是需要使用万用表来探测 UV 或 OV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在正常情况下、当 Vout 上升时、PG 变为高电平、当故障变为 PG 变为低电平。

    谢谢、

    Hemanth.