This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86638:建议的 EVM

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM86638, TPSM86838EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1652191/tpsm86638-recommended-evm

器件型号: TPSM86638
主题中讨论的其他器件: TPSM86838EVM

您好的团队、

我想向正在为 LT8648S 再生寻找 12V 至 10V 3A 解决方案的客户推荐 TPSM86638。

您能告诉我推荐的 EVM 吗?

此致、
伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    您可以建议 使用 TPSM86838EVM、它是 8A 器件。

    但是、您可以订购 TPSM86638 样片并在上述 EVM 上进行更换。

    两个 P2P 兼容

    此致、

    Haseen。