Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
零件号: UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28070、
您好、
Q1) 我们认为可以在 PFC 转换器之间或 PSFB 转换器之间实现频率同步。 不过、是否可以同步具有不同电路拓扑和不同工作行为的转换器的开关频率?
- PFC: UCC28070、f = 90kHz
- PSFB:UCC28950、f = 80kHz
Q2) 如果应用了频率同步、哪种电路配置是合适的? 如果您能提供推荐的配置、我们将不胜感激。
示例:
-提供外部脉冲生成电路并在启动后同步转换器。
- PFC 开始运行后,将 PFC 栅极脉冲输入到 PSFB 控制器的 SYNC 引脚。
此致、
Conor