This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A96:SPICE 模型输出电压不符合数据表

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1650222/tps7a96-spice-model-output-voltage-not-according-to-datasheet

器件型号: TPS7A96

您好!

我已经尝试了可用于此器件的 PSpice 瞬态模型、似乎它与输出电压设置的数据表值不一致。  

在随模型提供的示例原理图中、R_NR/SS 为 12k Ω、根据数据表提供的输出电压 Vout=12kOhm*150uA = 1.8V。 将其更改为 R_NS/SS=7k 时、输出电压应为 1.05V。 但是、在仿真中更改电阻没有任何影响。 相反、似乎是通过更改 FB_PG 分压器来设置仿真的输出电压、数据表中并未提供此类文档。 此外、仿真中放置了一个 10m 串联电阻器、该电阻器在典型应用原理图中也没有对应关系。

请你

(1) 阐明了应如何为该 LDO 完成输出电压设置

(2) 阐明应用中是否必须放置 10m 串联电阻器。

此致、

马尔特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malte:

    TPS7A96 上的 Vout 通过 NR/SS 电阻器进行配置。 FB_PG 输入仅用于配置 PG 阈值和电流限制。 模型行为不正确。 我们正在研究一个修正这一问题的模式、但目前没有这项工作的估计时间表。  

    2.在典型布局中、可能会添加 10mΩ 电阻来对 LDO 与负载之间的走线电阻进行建模。 在典型设计中不需要添加该电阻器。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malte:

    我需要更正我在以上答复的第一点的答复。  

    TPS7A96 的输出电压  由 NR/SS 电阻器配置、但快速充电电流源关断电压由 PG 分压器值决定。 如果更改了 NR/SS 电阻值、则还应更新 PG 分压器分压比以反映新的输出电压。 否则、快速充电电流源可能无法按预期禁用、从而导致输出电压不正确。  

    此致、

    Alex Davis