Other Parts Discussed in Thread: BQ25751, BQ25750, BQ25756, BQ25856-Q1, BQ24800
器件型号: BQ25750
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756、 BQ25856-Q1 、BQ25751、 BQ24800
您好、
我一直在解释 BQ25750 和 BQ25756 数据表、但并不得出结论、前提是这些器件中的任何一款适用于即将推出的设计:
我有一个 AC/DC 外置 PSU 模块 、可 为 PC 提供+19V(最大 300W)。 我需要一个电池备份系统,它可以在传入+19V 开始下降的瞬间进入。
电池电压介于+20...+28V (铅酸)之间。 当需要充电时、应使用 AC/DC PSU 中未被 PC 消耗的所有多余功率为电池充电(快速升压转换到电池)。
当传入的+19V 缺失时、电池必须为负载 (PC) 提供该+19V 电压(从电池进行降压转换)。
换句话说、系统负载 不 连接到电池、而是在传入的电流测量后从 BQ 控制器 SYS 电压总线获取。
此外、系统必须能够休眠(在电池备份期间通过命令完全关闭) 。 系统必须能够 在只有电池电源可用时打开(当输入+19V 缺失时)。 闭合开关可触发此功能。 此外、有一个 MCU 可提供 I2C 和 GPIO、只要系统具有+19V(来自 AC/DC 或通过备用电池)、就可以控制备用系统。
我很感激 TI(或任何其他具有类似设计解决方案的人员)经验丰富的 FAE、能不能让我了解这一点是否可以通过这些器件中的任何一款实现、或者我应该去别处看看? 我还应该查看其他 TI 替代产品吗? 将降压电源待机和升压充电拆分为两个独立的系统是否更明智? 我以某种方式更喜欢高度集成的解决方案。
实际上、笔记本电脑已经包含此类功能、但有一个小例外、即它们的电池通常比主电源总线的电压更低。
感谢您的宝贵见解!
谢谢、
基督教