This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18543Q3A:短路稳健性和反向电流能力

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1651735/csd18543q3a-short-circuit-robustness-and-reverse-current-capability

器件型号: CSD18543Q3A

短路功能:
您能否提供有关该器件可以承受的短路脉冲数的详细信息? 此外、有关允许的短路持续时间、测试条件和降额指南的任何信息都很有帮助。

反向电流能力:
我想了解 MOSFET 的反向电流处理能力、包括:

  • 最大连续和脉冲反向电流限制
  • 反向导通期间的任何热约束或 SOA 限制
  • 体二极管导通和同步运行下的行为
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pranjali、

    感谢您关注 TI FET。 TI 无法评定短路能力或器件能够承受的脉冲数。 我们确实提供了绝对最大脉冲电流额定值 IDM、如数据表第 1 页所示。 有关 TI 规范 IDM 的更多信息、请参阅以下链接上的技术文章。 对于重复脉冲、您可以使用数据表图 1 中的瞬态热阻抗图 ZθJC 来估算相对于外壳温度的结温升高。 这取决于脉冲的电流、脉冲宽度和占空比。 下面的第二个链接介绍了如何在设计中使用 ZθJC 曲线。 同样、我们不会评定体二极管的连续或短路电流。 理论上、当 FET 导通时、体二极管应该能够承载与通道相同的电流。 但是、由于体二极管的 ISD x VSD(正向压降)、功率耗散可能会更高。 以下第三个链接是介绍如何计算体二极管载流能力的技术文章。 最后一个链接是指向应用手册的链接、该应用手册包含指向 TI 基于网络的所有 FET 技术信息的链接、其中包括下面链接过的文章。 本应用手册提供了大量有用的信息。

    https://www.ti.com/lit/pdf/SSZTCJ6

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluaat8

    https://www.ti.com/lit/pdf/SNVAA86

    https://www.ti.com/lit/an/slvafg3g/slvafg3g.pdf

    我也通过电子邮件与您的同事 Prachi 沟通此问题。 我更倾向于通过电子邮件或 e2e 完成此操作、但不希望两者都能。 请让我知道我还能做些什么来帮助您。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pranjali:

    再次感谢您关注 TI FET。 跟进以查看您的问题是否已解决。 请告诉我。

    谢谢、

    John