This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25630:PD 控制器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1653309/bq25630-pd-controller

器件型号: BQ25630

在我的应用中、我需要一个单节锂电池充电器、该充电器只能作为受电方、但需要与中间主机或 USB-C 壁式充电器通信、它需要将 VBUS 线路上的电压从默认的 5V 增加到 9V。 BQ25630 看起来前景不错、但我不清楚我可以在上电后重新启动 USB-USB PD 协商并请求电压变化。 该器件是否能够做到这一点? 如果 TI 没有能够做到这一点的充电器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Larry、  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 BQ25630 集成了 USB Type C 协商功能、但遗憾的是、不支持 USB PD 通信。 换句话说、它可以与高达 5V 3A 的 USB Type-C 输入电源进行协商、但无法请求 USB PD 输入源将 VBUS 线路上的电压增加到 5V 以上。  

    如果 TI 没有能够实现此功能的充电器?

    我们目前没有内置 PD 控制器的充电器 IC。 您需要使用双 IC 解决方案来处理 USB PD 通信和电池充电。  

    如果您对 BQ25630 或电池充电器 IC 选择有任何其他问题、请告诉我。 关于 PD 控制器器件选择、我建议您发布新的 E2E 帖子、特别询问 PD 控制器器件的选择、以便相应的专家可以为您的应用推荐合适的器件。  

    此致、

    Garrett