This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750A:有人可以修复链接吗

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1651720/tps26750a-can-someone-fix-the-links

器件型号: TPS26750A

你(们)好 单击 Mac Runtime 时 dev.ti.com/.../TPS26750A 上的链接不指向有效的端点。 安装程序也不工作、然后尝试从下载、我假设链接是相同的。 点击 Mac download 并运行安装程序、尝试远程访问.zip 文件时将失败。

或者如果 Mac 不是真正受支持的、则从页面中删除该选项。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    感谢您通过 E2E 联系我们。 我已将此问题上报给我们的 GUI 团队。 虽然 GUI 确实支持 macOS、但下载链接当前不可用。 请稍候、以便在内部解决问题。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Katilynn。 有什么想法是潜在的 ETA? 我不怀疑有人会更新此内容以让我知道、对吧? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    他们目前正在进行修复。 我会要求提供一个时间表。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 想知道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    现在应该修复。

    如果有任何其他问题、请告知我们。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Katilynn。 越来越近了! 它使它通过了 zip 下载的初始部分,但然后锁定,我必须强制安装程序:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、讲得太快… 它确实下载了 zip 并成功地进行了 安装,但它看起来冻结了, UI 没有响应。 也许他们可以在一条消息中说“请稍候… 数据处理“或其他内容。

    但是、您最终可能不会遇到这种情况、因为您的内部 TI 互联网路由速度可能非常快、我们在这里野外的速度可能会变慢、从而导致 UI 无响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个小问题要传递给小组。 看起来安装程序还会安装至少一个.exe PC 文件、该文件在 Mac 上本机不可运行:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    感谢您的建议、我会向我们的 GUI 团队提出。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thumbsup tone1μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在将关闭该主题。 如果您需要进一步的支持、请创建新主题。