This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:带 USB-A 适配器的 TPS25730

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1652255/tps25730-tps25730-with-usb-a-adapter

器件型号: TPS25730

您好;

在这个论坛上有很多关于这个的帖子,但对我来说还不是很清楚。

我们正在使用 TPS25730 PD 控制器设计使用 USB-C 接收端的照明。

它旨在与 USB-C PD 型适配器配合使用。

但是、我们还需要使用 USB-A 转 USB-C 电缆连接 USB-A 适配器。

PPHV 电源开关是否会闭合?

ADC1:最小电压= 5V

 ADC2:最大电压= 9V

谨致问候;

压电执行器

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pieter、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    Type-A 适配器支持最大 2.5W 的 USB2.0。 如果您希望最大电压为 9V、建议查看 TPS25730A。它是可通过电阻器配置的仅受电 PD 控制器。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katilynn
    
    您好、感谢您的快速响应。
    问题是:当我通过 USB-A 转 USB-C 电缆连接 USB-A 适配器(例如 5V/1、5A)时、PPHV 电源开关是否会闭合?
    PPHV 节点上是否会有 5V 电压?

    我问这个问题是因为 USB-A 没有 CC 信号、因此未协商任何 PD 合约。
    例如、是否需要特殊的 USB-A 转 USB-C 电缆?

    此致;
    压电执行器




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的答复。  USB-A 适配器连接到 PD 控制器、PDC 将在传统模式下工作并支持 Type-C 连接 (5V/1.5A)。 在这种情况下、当 适配器与 DP 控制器连接时、PPHV 上的电压将为 5V。  

    谢谢您、

    Katilynn