This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-PD-ANALYZER:适用于以太网供电 (POE)-供电设备的 TI 应用设计

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP20859, PMP23366, PMP23365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1652547/ti-pd-analyzer-ti-application-design-for-power-over-ethernet-poe---powered-device

部件号: TI-PD-ANALYZER
Thread 中讨论的其他器件: PMP20859PMP23366PMP23365

Nextivity 要求 TI 应用工程师就以下设计应用联系我们:  

我们需要一个 PD 解决方案、它允许我们同时从两个 POE 端口获取设备功率、因为设备功率显著超过 71W、因此超过了单个 POE 4 类端口提供的功率。

请参阅下面插入的理想化图片。POE_block_diagram.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Douglas:

    感谢您联系我们。

    我们有双 PoE PD 参考设计 PMP20859: https://www.ti.com/tool/PMP20859

    这种双 PD 设计只有适配器优先级、这意味着两个 PD 端口正在执行 ORing。

    该结构与您要显示的图相匹配。 但对于该结构、两个 PD 端口上的电压也应接近。 如果两个端口之间的电压差很大、则较高电压的端口仍可能被过度消耗。

    我们还有一个解决方案可以 PD 在次级侧执行两个 PWM+PWM(两个 PD +两个 DC-DC)和 ORing、并具有功率限制。 即使电压差很大、该结构也可以支持两个 PD 端口的功率共享。 如果您想了解详情、请告诉我。

    此致、

    Zhining

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhining、

    报告的第一页声称一次只有一个 PD 打开、 我需要同时打开这两个 LED、因为我在负载时消耗的功率始终超过 71 瓦。  器件会以这种方式运行吗?   此外、 您是否知道此设计是否符合以下条件:

    1) 违反了 802.3bt 标准的任何租户(如果两种类型的电缆同时供电,则认为线对电流不平衡)

    2) 关于类别电缆之间的电流不平衡/电流共享、您是否知道设计是否违反了 802.3 的任何租户、因为它与 NEC(国家电气规范)的合规性有关?  在这里、我想 802.3bt 标准根据 TIA/EIA 568 对一根 PHY 电缆内电阻器不平衡的限制来讨论电流不 平衡、但如果两根 PHY 电缆内电阻不平衡会增加、 那么例如、我们可能会使以太网变压器的共模扼流圈饱和?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Douglas:

    这是系统要求、一次只需要一个 PD。

    PMP23366 中包含的 PMP20859 设计本身没有优先电路。 如果连接了更高优先级的 PD、优先级电路将切断另一个 PD。

    1) 违反了 802.3bt 标准的任何租户(如果两种类型的电缆同时供电,我认为线对电流不平衡)

    该 PMP20859 符合 802.3bt 标准。

    2) 关于类别电缆之间的电流不平衡/电流共享、您是否知道设计是否违反了 802.3 的任何租户、因为它与符合 NEC(国家电气规范)有关?  这里、我想 802.3bt 标准在一根 PHY 电缆内的 TIA/EIA 568 电阻器不平衡限制的背景下讨论电流不 平衡、但如果两根 PHY 电缆内 的电阻不平衡会增加、那么例如、我们可能会使以太网变压器的共模扼流圈饱和?

    我们没有 关于 NEC 合规性的信息。

    如您所述、一根 PHY 电缆中的电流平衡不应构成问题。 但对于两根电缆、电流平衡会成为一个问题、因为它是无源 ORing。

    如上所述、如果应用的运行场景是两个 PD 具有较大的电压差/电缆长度差。 我建议 使用两个 (PD + PWM) 的解决方案 例如、两个 PMP23365 并联、并  在次级侧 12V 总线上进行 ORing。 在这种情况下、两个通道将独立调节输出电压、以避免过载其中任何一个通道。 此外、您还可以添加功率限制电路来平衡两个通道之间的功率。

    此致、

    Zhining