This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21732-Q1:过流保护

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21732

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1651841/ucc21732-q1-over-current-protection

器件型号: UCC21732-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC21732

大家好

我将 UCC21732 栅极驱动器 IC 用于 SiC MOSFET、 在这方面、我想知道以下情况:

(1) OC 引脚上连接的内部 FET 的导通状态电阻。

(2) 在正常关断操作期间(当输入 PWM 变为低电平时)、已知该内部 FET 会导通并将消隐电容器电压钳位到低值、以避免错误的故障检测。  

在这里、我想知道输入 PWM 信号和进入内部 FET 的 PWM 信号之间是否存在任何延迟。 如果出现延迟、该值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    我将能够在本周结束前回复您的请求。

    此致、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    没问题。 等待您的答复。

    此致、  

    Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    [报价 userid=“702439“ url=“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1651841/ucc21732-q1-over-current-protection ](1) OC 引脚上连接的内部 FET 的导通状态电阻。

    数据表中的一些计算表明、电阻约为 25 或 26 欧姆。

    在这里、我想知道输入 PWM 信号与进入内部 FET 的 PWM 信号之间是否有任何延迟。 如果有延迟、该值是多少?

    是、有延迟。 这是数据表中的时序图。

    以及开关特性、以填写特定的时序

    这些时序图有关 IN+/-和 OUT+/-引脚之间的延迟、但内部 OC 引脚的时序将类似。

    为什么要问?

    此致、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carter:

    感谢您的答复。

    SiC MOSFET 正常关断期间的击穿电流。 我已经测量了电压 VOC(采用去饱和保护电路布置的消隐电容器两端的电压)。

    我观察到、由于 SiC MOSFET 的 dv/dt = 50 V/ns、电压 VOC 会突然升高。 VOC 的峰值达到 2V、令人惊讶的是栅极驱动器未检测到任何伪故障。 根据数据表、OC 引脚检测故障的内部阈值为 0.7V

    现在、我可以理解、(i) 内部 FET 在 dv/dt 发生之前完全导通、(ii) 由于内部 FET 的有限电阻、VOC 跃升至阈值限制以上、以及 (iii) VOC 保持在 Vth 以上达 50ns、远小于 t_OCFIL、因此栅极驱动器不会发出任何错误故障检测。

    我这边的理解是否正确?

    谢谢、

    Ravi Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    对我来说、这似乎是正确的。 听起来栅极驱动器的行为符合预期。

    此致、

    Carter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您的讨论、Carter。

    此致、

    Ravi Teja