This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:适用于 42V 至 24V/3A 设计的 PSpice Flyback_Startup 变压器模型修改

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1, LM5155, LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1653184/lm5156-pspice-flyback_startup-transformer-model-modification-for-42v-to-24v-3a-design

器件型号: LM5156
主题中讨论的其他器件: LM5155

您好、

我想了解 LM5156-Q1_PSPICE_TRANS Flyback_Startup 仿真工程。

我们目前正在评估用于隔离型反激式设计的 LM5156-Q1、并将其与同类竞争器件进行比较、因此如果可能、我们将感谢您提供快速支持。

使用 LM5155/56 CCM 反激式控制器设计工具、我们计算了以下 24V/3A 隔离型反激条件:
-拓扑:隔离反激
- VIN = 42V 固定电压
- VOUT = 24V
- IOUT = 3A
- POUT = 72W
- Fsw = 250kHz
-反馈:隔离反馈

设计工具中的主变压器和功率级值为:
-初级磁化电感: Lm = 47uH
-匝数比: NS/NP 约为 0.857
-等效次级电感:约 34.5uH
-初级 DCR = 30m Ω
-次级 DCR = 12m Ω
-电流检测电阻= 15.4m Ω
-初级峰值电流=大约 5A
-峰值电流限值=约 6.5A

我正在尝试将这些设计工具值反映到 TI 提供的 LM5156-Q1_PSPICE_TRANS Flyback_Startup 工程中。

但是、Flyback_Startup 原理图中的现有变压器 T1 似乎是固定的 Wurth 变压器型号、750317933。 我似乎可以从原理图属性编辑器中直接修改 Lm、匝数比、初级 DCR 或次级 DCR。

我想确认修改变压器模型的建议方法。
TI 建议采用哪种方法?
1.编辑现有 T1 = 750317933 变压器型号
2.移除现有 T1 并将其替换为 XFRM_LINEAR
3.移除现有 T1 并将其替换为离散 LPRI、LSEC 和 K 耦合元件

如果更换变压器、以下连接概念是否正确?
初级侧:
VIN -> RPRI 0.03 Ω-> LPRI 47uH -> SW
次级侧:
GND -> LSEC 34.5uH -> RSEC 0.012 Ω-> VSEC
耦合:
K = 0.995

我还注意到 VCC 工程中的 PSpice/BIAS 连接看起来与设计工具中显示的简化电路不同。 如果我只想根据设计工具更改变压器条件、我是否应该保持 TI VCC 工程中的原始 PSpice/BIAS 连接不变?

我尝试用 XFRM_linear 替换变压器并添加 RPRI/RSEC、但我目前看到网表错误、例如:

错误 (ORNET-1017):未连接引脚、无悬空属性或悬空= e RPRI 引脚“1“
错误 (ORNET-1017):未连接引脚、无悬空属性或悬空= e RPRI 引脚“2“
错误 (ORNET-1017):未连接引脚、无浮动属性或 FLOAT = e K1 引脚'2“
错误 (ORNET-1017):未连接引脚、无浮动属性或 FLOAT = e K1 引脚'3'

变压器更换或引脚连接方法似乎不正确。

我将附上以下文件供您参考:
- Excel 设计工具文件与 24V/3A 计算结果
LM5156_Flyback_42Vin_24V3A.xlsx 
-修改后的 PSpice 工程文件基于 LM5156-Q1_PSPICE_TRANS
LM5156-Q1_PSPICE_TRANS.zip
 
您能否给出将设计工具变压器值反映到 Flyback_Startup PSpice 工程中的推荐方法?

此外、如果可能、TI 将提供以下产品之一、这将非常有帮助:

-更正了此条件下的 PSpice 工程文件
- 42V 输入到 24V/3A 隔离反激的参考 PSpice 设置
-类似条件下的模拟结果
-指导如何正确修改现有变压器模型

由于客户目前正在将 LM5156 与同类竞争器件进行比较、我们希望您能尽快给予答复。

感谢您的支持。

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您为仿真问题打开新主题。
    LM5156 PSpice 文件夹中的变压器在网表中定义。
    请查看文件“LM5156-Q1_TRANS_evm.lib “
    您可以在此处找到变压器子电路、该子电路可根据您的偏好进行编辑。

    或者、您可以将其他变压器模型导入 PSpice。

    我们的应用程序团队目前工作量很大、因此、如果您希望我为客户准备预构建模拟设置、可能需要一些额外的时间、直到下周开始。

    此致、
    Niklas