This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:继电器开启时 TPS548A28 不稳定

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1649489/tps548a28-tps548a28-unstable-when-relay-turn-on

部件号: TPS548A28

您好先生

 

我们使用 TPS548A28 作为系统的电源轨、范围为 12V 至 3.3V  

我们还设计了 ATE(自动测试设备),以通过继电器监控 TPS548A28、12v 和 3.3V

当 TPS548A28 电源输出时、我们打开继电器来监测 TPS548A28 电源轨、TPS548A28 将冻结、您是否有任何差分?

image.png

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    您认为冻结是什么意思? 您能否分享所指内容的示波器图?

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ......

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carson

    当继电器开启时、会出现 3.3V 尖峰、然后下降至 0V 输出、

    我想知道什么条件会导致静坐吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即过流保护或任意数量的故障。 您能否测量继电器接通时 Vout 上拉了哪种电流?

    Carson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Carson

    您是否有相应的仿真软件? TINA?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    很抱歉晚才回复、刚从假期回来。 是的、我们有 PSpice 和 Simplis: https://www.ti.com/product/TPS548A28#design-tools-simulation

    Carson