Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61033
器件型号: TPS61022
主题中讨论的其他器件: TPS61033
尊敬的团队:
我们有以下情况
输入电压 3.3V
VOUT 3.6V
IOUT 最大值 0.3A
我们使用标准 TPS61022 PRST 来进行升压设计、在这种情况下、您是否还会推荐此器件?
模式强制 PWM (1MHz)
CIN 10uF 有效 (3 个 10uF 10V X5R 0402)
COUT 10uF 有效 (3 个 10uF 10V X5R 0402)
L -> 1uH 0806 或 1008 封装、DCR 范围为 25 至 50m Ω
在本例中、是否需要使用 1uH 电感器、因为如果我使用计算器工具来计算此电流和电感器峰峰值电流比 40%、则表明电感器应为 4uH、而电感器 1uH、则可以得到 120%这样做? 器件和 EMI 是否有任何问题?

在该升压转换器的 Vout 之后添加铁氧体磁珠滤波器来滤除 SW 1MHz 噪声是否有任何好处、因为在升压转换器之后我们有一个模拟电压轨的 LDO?
此致、
D.