This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:间歇性周期性端口循环

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, TPS25752A, TPS25751A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1647471/tps25751-intermittent-periodic-port-cycling

器件型号: TPS25751
主题中讨论的其他器件: TPS25752A

您好、

我们发现、有时、当 USB 设备(不特定于任何特定器件)连接到仅供电配置中的 TPS25751 时、TPS25751 似乎会定期复位一段时间(2 到 10 多次复位之间的任何值)、然后最终进入连接状态。

复位发生之前、输出处于活动状态并稳定~2.85 秒。

问题似乎是在 3V3 电源轨“冷启动“后发生的(即电源轨都已关闭然后开启时)。

PD 分析器日志 (hp-port-cycle-issue-log.pad.txt) 将复位事件标记为分离、我还通过示波器验证、当发生分离时、TPS25751 直接发出的 CC 信号会降至 0V。 请注意、日志中的第一次连接和复位来自不同的源控制器(与 TPS25751 进行多路复用),我们的系统会执行单次下电上电 — 首次复位后的每次复位均来自 TPS25751。

虽然 IC 在我们的系统中大多不受管理,但我们会定期轮询状态寄存器,以便我能够看到分离很可能是芯片复位 — 状态寄存器恢复为复位值:
分离前的右侧、状态寄存器 (1A)= 05 6F
分离后立即、状态寄存器 (1A)= 00 00

我已将所有电源轨的电压范围设置为 IC (VSYS、5V、3V3、3V3-REG、1V5)、在发生分离时不会出现干扰。 下面显示了循环发生时 VOUT、5V 和 3V3 的一个示波器捕获、可供参考:

Portcycle-C1-5V-C2-3V3-C3-CCS VOUT-Labeled.png

本文还附加了我们的 TPS25751 配置以供参考: TPS25751-PeriodicPortCycling.json.txt 

我们打算在下一步中调查复位详细信息寄存器值、但如果对我们的问题提供任何帮助/见解、我们将不胜感激。

此致、

马特