器件型号: UCC28070
您好的团队、
我们的客户希望知道最大 CSS 值。
请您提供该值吗?
它们会考虑 SS 引脚在重启期间的容差限制。
此外、他们还担心、当使用不合适的 CSS 电容值时、可能会在重新启动期间此器件发生故障。
如果您有任何关于重启过程中发生设备故障的情况的数据、请分享吗?
此致、
teritama
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: UCC28070
您好的团队、
我们的客户希望知道最大 CSS 值。
请您提供该值吗?
它们会考虑 SS 引脚在重启期间的容差限制。
此外、他们还担心、当使用不合适的 CSS 电容值时、可能会在重新启动期间此器件发生故障。
如果您有任何关于重启过程中发生设备故障的情况的数据、请分享吗?
此致、
teritama
尊敬的 Sanchayan-san:
感谢您的答复。 我知道 CSS 没有更高的限制参数。
您的答案是什么是 CVZ? CVZ 是否是 CZV 的一个拼写错误?
另外对于第二个问题、如果选择的 Css 值过大、根据我的理解、它可能会因不稳定的行为导致外部元件(MOSFET,大容量电容器等)断开。
另一方面、 设备本身是否可能因 CSS 相关的原因而发生故障?
您的意见将是 helphul。
此致、
teritama
您好 Teritama、
感谢您的耐心。 此处的思路是、如果补偿器输出不断尝试达到调节点的基准电压、则必须看到更高的电压来产生负误差、从而使 COMP 引脚值减小。 如果 ss 速率小于补偿器带宽、您应该会看到任何过冲。 您可以将 CPV+Czv 用作参考、但需要检查控制器带宽才能实现这一点。 如果您具有足够大的输出电容、这应该可以。 大 CSS 没有太大的问题、但我们尚未在此引脚中使用非常大的电容器进行测试。
谢谢
Sanchayan