This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:适用于 3A 负载的 42V 至 42V 隔离式 DC/DC 解决方案

Guru**** 2943370 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP20878

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1654039/ucc2897a-42v-to-42v-isolated-dc-dc-solution-for-3a-load

器件型号: UCC2897A
主题: PMP20878 中讨论的其他器件

您好、

我需要一个基于 TI 的隔离式 DC/DC 解决方案、其要求如下:
- VIN:42V 直流标称值
- VOUT:42V 直流
- IOUT:高达 3A
- Pout:约 126W
-目的:电隔离的 42V 电源线
 
输出电压应与输入电压相同。 主要用途是隔离、而不是电压转换。
 
我考虑采用有源钳位正激式拓扑的 UCC2897A。
 
UCC2897A 是否适用于此 42V 至隔离式 42V/3A 应用?
如果没有、您能推荐更合适的 TI 器件或参考设计吗?
 
此外、如果可能、如果您可以针对上述条件提供或建议仿真模型/设计示例、将会非常有帮助。
 
此致、
Conor