This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63603E:TPSM63603E 接线

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM63603E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1654203/tpsm63603e-tpsm63603e-wiring

器件型号: TPSM63603E

我正在使用 TPSM63603E 将 28V 降至 5V

  1. 由于该器件具有多个 VOUT 引脚、因此即使我只需要一个 5V 输出连接到系统、是否需要将所有 VOUT 引脚连接在一起? 相同的 FIR VIN。 我是否需要将所有 VIN 引脚一起连接到 28V 输入电源轨?
  2. 我希望在存在 28V 输入电源时始终启用转换器。 对于 EN 引脚、我可以将 EN 直接连接到 28V 输入电源轨、还是需要在 EN 和 VIN 之间连接一个上拉电阻器?
  3. 如果 EN 可以直接连接到 VIN、28V 输入系统是否需要任何推荐的电阻器或保护?
  4. 对于输入和输出电容器、每个 VIN 和 VOUT 引脚是否需要一个电容器、或者是否应该仅使用数据表布局中所示的推荐大容量/陶瓷电容器? 例如、两个输入电容器和两个输出电容器总共是否足够 (4.7uF VIN 和 47uF VOUT) 或者每个 VIN/VIN VOUT 引脚是否需要自己的电容器?  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    1.您希望所有的 VOUT 焊盘连接在一起。

    您希望所有 VIN 焊盘捆绑在一起。

    2.可以将 EN/SYNC 引脚直接连接到 VIN。

    3.不需要任何保护,只要电压不超过 ABS。 最大 额定值。

    4.使用数据表中关于输入和输出电容器的建议。  请参阅数据表中的示例 PCB 布局。

    谢谢