This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV709:用于高压输出的 FB 电阻值

Guru**** 2937270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1654014/tlv709-fb-resistor-values-for-high-voltage-output

器件型号: TLV709

您好的团队、

在以下条件下、如果 R2 根据数据表建议设置为 1M Ω、则 R1 处需要连接 14M Ω 电阻器。 是否可以对 FB 电阻梯上的 R1 和 R2 使用 1.4M Ω 和 100k Ω 电阻器? 我想仔细检查。

VIN* 20V

VOUT:18V

IOUT:30mA 最大值

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好佐藤山、

    是的、这样可行。 唯一的缺点是反馈网络会持续消耗~12uA 的电流、因此低 IQ 优势用处不大。 但电阻较低时、器件将正常运行。

    此致、

    Gregory Thompson