Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80
产品型号: BQ40Z80
您好、TI 技术专家
在电池老化测试期间、我们发现 SOC 估算算法中存在异常行为:算法在充电即将结束时停止更新、而在后续放电期间更新启动得太晚。 这会导致 SOC 估算误差逐渐累积、误差值可能会显著增加。 在最严重的情况下、SOC 估算误差高达 20%
需要帮助确定原因和可能的改进方法
通过将电池管理系统 (BMS) 随时间输出的电压信号与荷电状态(SOC - BQ40Z80 算法)的信号趋势进行比较、可以观察到两者之间缺乏同步。 一段时间后、BMS 会识别此问题并强制更新 SOC 估算值。 下图表明、该问题在连续周期内逐渐消失。

此问题在连续循环运行期间非常明显、尤其是在观察放电结束时的最终充电状态(结束 SOC)水平时。 下图显示了我们发现的最典型情况。