This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:关断问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1648909/bq79616-shutdown-issue

器件型号: BQ79616

尊敬的团队:

客户使用的 BQ79616 遇到了关断问题:

  • BQ79600 关断时、BQ79616 无法进入关断模式
  • 测试 IBAT 为 146uA
  • 测试 IACT US 10.535mA

您对此问题有任何经验吗? 提前感谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过 CONTROL1[GOTO_SHUTDOWN]= 1。

    它们使用额外的外部电路来自动切换电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    根据 9.4.1.1.2 进入 SHUTDOWN 模式、 如果您发送 GOTO_SHUTDOWN 作为 广播写入、基底器件 BQ79600 和堆栈器件 BQ79616 都应进入 SHUTDOWN 模式。 单独将 GOTO_SHUTDOWN 发送到基底器件只会关断基底器件、换句话说、600 将进入 SHUTDOWN 模式、但 616 将保持 ACTIVE 模式:
    在正常操作期间、主机通过通信(通过发送 CONTROL1[GOTO_SHUTDOWN]= 1)将器件置于 SHUTDOWN 模式。 在菊花链配置中、使用广播写入发送此命令会将菊花链中的所有器件置于 SHUTDOWN 模式。

    另请参阅 9.4.3.3 Ping 和音调传播、由于 GOTO_SHUTDOWN 不传播、因此您可能需要 先尝试 SEND_SHUTDOWN、专门将堆栈 BQ79616 器件置于 SHUTDOWN 模式。  
    SEND_SHUTDOWN:沿堆栈向上、向下一个器件发送 SHUTDOWN 音。

    此致、  
    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    我们认为此问题是 广播期间断电引起的。 因此、我建议客户修改 时序:

    • 首先、通过监测电压或其他有效控制来关断 BQ79616
    • 然后外部断电并关断 BQ79600

    但它会遇到另一个问题:外部电源将切换到电芯电压、因此电源将首先低于 LDOIN、然后再次恢复。 它是否会触发 AFE 再次重新进入 NORMAL 模式? 提前感谢。

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    抱歉、我在理解流程时遇到问题。 因此、当您使用 SEND_SHUTDOWN 或 GOTO_SHUTDOWN 关闭堆栈 bq79616 时、您会监测引脚以验证电流消耗是否下降、以表示其成功进入 SHUTDOWN。 之后、断开 bq79600 的电源。 然后、堆栈 bq79616 从一个电源切换到另一个电源。 这个新电源是电芯电压。 由于此更改、LDOIN 降至低于规格并失去通信。 您问道、它是否可以重新进入工作模式? 据我所知、如果 LDOIN 不稳定、器件将中断通信。 提供有关程序的更多详细信息可能有助于我更好地了解如何提供最佳帮助。

    建议您参考 图 8-59。 数据表中的电源状态图 、详细说明了每种模式的要求。 我的理解是、由于您似乎器件未进入 POR 或 SHUTDOWN 模式、但通信中断、因此我们可能需要在示波器或 DMM 上监测 LDOIN。

    为了使器件保持正常通信、LDOIN 必须保持稳定。 因此、我建议您查看  数据表中的 10 项电源相关建议、以确保 R_NPN 值允许器件不会丢失通信。 目标是确保 LDOIN 具有足够的余量来保持在 6V 以上。 针对此类问题的一些常见修复方法是增大 VBAT 或调整 R_NPN、以便 R_NPN 上的压降不会导致 LDOIN 降至 6V 以下。

    以下是数据表中介绍如何选择 R_NPN 值的部分。 这可能有助于 验证 R_NPN 值

    此致、

    Nate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nate:

    感谢您的详细答复。

    我的问题是 BQ79616 是否会由于外部 LDOIN 电压的增加而从 SHUTDOWN 模式转换到 NORMAL 模式? 也意味着硬件唤醒。  

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

     由于 LDOIN 电压增加、BQ79616 不应从 SHUTDOWN 转换到 ACTIVE。 进入关断模式需要 LDOIN 和 CVDD 电压。 在此之前、我们处于未通电或 POR 状态。 切换到活动状态取决于是否观察 RX 或 COMM 引脚的唤醒情况。

    此致、
    Nate