This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:LMG1210 启动

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1652322/lmg1210-lmg1210-start-up

器件型号: LMG1210

您好:

您能否澄清 LMG1210 是否有任何可能导致驱动器输出停止开关(关断或输出禁用)的特定保护机制或故障情况?

我目前正在使用采用 LMG1210 栅极驱动器的 EPC9099 评估板。 在测试期间、我观察到 LMG1210 偶尔会进入不再生成 PWM 输出的状态。

我的理解是、低侧器件必须定期导通、为自举电容器 (CBOOT) 充电。 但是、一旦驱动器进入该状态、就不会产生 PWM 信号、并且低侧开关无法再导通、从而防止自举电容器重新充电。 因此、电路似乎无法自行恢复。

请告知:

哪些保护机制或故障情况会导致 LMG1210 输出被禁用?
2.在这种情况下,建议的恢复程序是什么?
3.是否有建议的启动或故障恢复策略来确保自举电容器可以重新充电并且可以恢复正常运行?

非常感谢您的支持和帮助。

此致、
Chao Tang

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chao、  

    我很抱歉耽误你的时间!  

    1.驱动器具有 UVLO(欠压锁定)功能、可防止两个输出在 VDD 电压过低时进行开关、以保护 FET 不在非最佳状态下进行开关。 它还具有 HB-HS 之间的 UVLO、当 HB-HS 上出现低电压时、它将仅关断高侧。 该驱动器还具有 OTP(过热保护)功能。 有关这一点的更多信息、请参阅 第 7.3.4 节“过热保护“。

    2.如果驱动器处于 UVLO 故障状态、则电压重新上升至 UVLO 上升阈值以上后、开关将恢复(经过大约 10 微秒的延迟后、具体取决于您的工作模式。 由于您似乎使用 IIM、通常为 25us)。 如果驱动器进入 OTP、最好只是让器件冷却、然后正常恢复开关。 如果确定 OTP 是关断的原因、请考虑通过改变器件所在的热平面来优化热冷却。  

    3.从推荐的启动角度来看,我通常建议采用软启动,其中低侧用于在多个小脉冲中为高侧充电,而不是单个大脉冲。 从故障恢复的角度来看、如果驱动器处于 UVLO 状态、则驱动器可以在没有问题的情况下进入和退出此状态。  

    您是否能够在发生这种情况之前捕获波形? 这主要发生在启动、关断或正常开关期间吗?  

    您的工作条件是什么?  

    此致、

    Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    非常感谢您的答复和建议。

    问题现已解决。 您的说明完全正确:欠压保护应主要取决于 VDD 和自举电容器电压、而不直接影响低侧输出电压。

    基于这一原则,我发现问题与 EPC9099 板上的缓冲区和死区时间电路有关。 使用跳线绕过前端电路后、可以正确下拉 SW 节点、从而使自举电容器正常充电。

    感谢您发送编修。我们会重新检视您的建议。

    此致、

    Chaotang