Other Parts Discussed in Thread: LM51772, LM51770
器件型号: LM51772
主题: LM51770 中讨论的其他器件
尊敬的 TI PAL。
我目前正在评估 LM51772、并注意到这是一款数控解决方案。
我想知道它是否可以在纯模拟控制模式下运行、同时仍保留所有功能和特性。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM51772, LM51770
器件型号: LM51772
主题: LM51770 中讨论的其他器件
尊敬的 TI PAL。
我目前正在评估 LM51772、并注意到这是一款数控解决方案。
我想知道它是否可以在纯模拟控制模式下运行、同时仍保留所有功能和特性。
尊敬的 Evan:
我不确定数字控制的具体含义。
LM51772 始终是模拟控制的、并可选择通过 I2C 设置一些参数。
I2C 控制是可选的(因此 LM51772 可以在没有 I2C 接口和控制的情况下运行)、但还有更多的选项可以通过 I2C 来配置和设置器件。
如果将 CONFIG 引脚设置与 I2C 寄存器接口进行比较、则可以发现差异。
注意:在许多应用案例中、LM51772 不带 I2C 接口、并且所需的设置是通过 CONFIG 引脚完成的
此致、
Stefan
您好 Eason、
一旦您可以 在没有编程=禁用的情况下找到以下信息:Output Start-up State、需要使用 I2C 来导通器件。 如果启用了该引脚、则器件在有 I2C 和没有 I2C 的情况下工作。
因此、在未连接接口的情况下、LM51772 和 LM51770 将运行。 其他引脚需要使用 I2C 来启用它们。
此致、
Brigitte