请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号: BQ24157
您好 TI 团队
我设计了一个电路、想澄清一下 I2C 通信上拉电阻器
您能否请确认是否有必要在 I2C 线路上使用 10K 上拉电阻器? 如果是、Killdy 会建议 3.0V 上拉电源是可以接受的、还是应将其更改为 1.8V。
此外、您能否查看随附的原理图并告诉我是否需要进行任何更正或修改?
此致、
Sarthak Shah

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号: BQ24157
您好 TI 团队
我设计了一个电路、想澄清一下 I2C 通信上拉电阻器
您能否请确认是否有必要在 I2C 线路上使用 10K 上拉电阻器? 如果是、Killdy 会建议 3.0V 上拉电源是可以接受的、还是应将其更改为 1.8V。
此外、您能否查看随附的原理图并告诉我是否需要进行任何更正或修改?
此致、
Sarthak Shah

尊敬的 Sarthak:
请参阅 d/s 中的第 10.1.2 节“充电电流检测电阻选择指南“ 、了解如何计算 RSNS 值。 下面的链接提供了一个很好的示例、说明如何逐步计算充电和终止电流。
关于:BQ24157:确认充电和终止电流
此致、
Ibrahheem