Other Parts Discussed in Thread: TPS26742-Q1, LM72880-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS26742EQ1EVM
主题中讨论的其他器件: TPS26742-Q1、 LM72880-Q1
我们已经确认、可以使用 TPS26742-Q1 和 LM72880-Q1 的 CDC 功能来实现对长线束的远程支持。
您能否说明 CDC 功能是否也可以补偿长线束的温度变化(即电阻因温度而变化)?