This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:未启用组件时输出出现奇数行为

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1653756/lmzm23600-odd-behavior-on-output-while-component-is-not-enabled

器件型号: LMZM23600

您好:

我们有以下原理图:

image.png

我们制造了四块采用同一产品的电路板。

在第一块电路板上、输出电压正常。

在其他电路板上、该行为不稳定:

  • 电路板 2:一旦建立 P15V、尽管 EN_P3V3A 为 0V、但 DC/DC 输出上的电压在 2V 和 4V(锯齿)之间振荡。
  • 电路板 3 和 4:一旦 P15V 建立、尽管 EN_P3V3A 为 0V、但输出上的电压就会变为 3.3V。 如果我们设置 EN_P3V3A、则输出端的电压将升至 4V 以上。

考虑到第 2 板上的现象、由于 P15V 非常好、我怀疑这是一个重新加电的问题。 这可能是设备本身受到损害的问题吗?

任何线索都将被赞赏,我们开始感觉空手...

此致、

Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cl é ment、  

    是否已完成设备交换? 如果没有、我建议使用电路板 1 并将 IC 与任何未正常工作的电路板进行交换、以查看器件或电路板是否出现行为。  

    谢谢、

    Nick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    我们真的负担不起更换元件、因为我们的 SW 团队开发需要电路板。

    您是否会说设备可能已损坏、我们应该考虑症状来尝试更换设备?

    尽管未启用、但似乎器件正在尝试进行调节、而实际上并未在良好的电压下进行调节。

    此致、

    Cl é ment

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题不是来自组件、而是由于修改导致电路板出现问题。

    此致、

    Cl é ment