Other Parts Discussed in Thread: BQ25730
器件型号: BQ25730EVM
主题中讨论的其他器件: BQ25730
您好、
我尝试使用 BQ25730 为超级电容器 16V 58F 充电、如应用手册 sluaao7 为 5F 5.2V 超级电容器充电中所述。 查看图示、似乎充电器在为超级电容器充电时将 SYS 电压降至最小值、然后当 v (sys)= v (CAP) 时、充电器将 VSYS 轨降至 vcap。 但我无法通过设置 IC 来执行该操作。
似乎、如果超级电容器放电、BQ25730 将无法退出预充电状态、并且电流降至低电平。 如何配置 IC 以进入快速充电模式?
我还尝试将 VSYS 最小电压配置为低于 3.2V、并且 UVP 始终标记为标志。 根据数据表规定、VSYS 可以降至低于该值、直到 1V、但我尚未找到达到该配置的设置。
确实可以将 BQ25730 配置为接近 0V 的放电超级电容器充电吗? 或者、应该添加一些硬件设计?