This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC33421:UCC33421 OVP 消隐时间

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC33421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1650931/ucc33421-ucc33421-ovp-blanking-time

器件型号: UCC33421

尊敬的团队:

UCC33421 OVP 的消隐时间是多久? 在客户的应用中、需要检查消隐时间、并查看瞬变是否会发生故障、从而触发 OVP。 谢谢。

 

此致、

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    客户是否要求提供故障 抗尖峰脉冲时间?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinu:

    是的。 抗尖峰脉冲时间是多久?  

    此外、建议的输出电容范围是多少?  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    OVP 的模拟抗尖峰脉冲时间 3us。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yang、

    输出电容值取决于软启动超时和最大突发开启持续时间。 您可以使用此设计计算器链接 UCC3342X-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com 查看建议的电容范围

    谢谢、

    Hareesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hareesh:

    非常感谢。 您能否提供计算步骤来获得输出电容限制? Excel 仅显示结果。 客户需要了解原因。  

    此致、

    Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关闭此主题、正如在邮件中讨论的那样。

    谢谢、

    Hareesh。