This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25629:连接到 BQ 的 USB 数据线

Guru**** 2933260 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25629, TMUXHS221F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1652464/bq25629-usb-data-lines-to-bq

器件型号: BQ25629
主题中讨论的其他器件: TMUXHS221F

您好、我们在设备上使用 BQ25629、需要访问内存以从笔记本电脑复制文件。 我们想知道、如果我们不将数据线连接到 BQ、它会从 USB Type-C 适配器汲取所需的电流。 我们希望它绘制 1000mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Can we do this?
    USB-C D+ / D−  → Processor USB only
    USB-C VBUS → BQ25629 VBUS
    USB-C CC1/CC2 → 5.1kΩ Rd to GND
    BQ25629 D+ / D− → not used or test pads
    然后通过固件在 I²C μ s 以上设置输入电流:
    开启 VBUS 检测:
    1. processor reads BQ25629 status
    2. processor sets IINDPM/input current limit = 1000 mA
    3. processor enables charging
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    BQ25629 无法检测 C 型适配器。 DPDM 输入检测完成后(d/s 8.3.3.3 D+/D–检测设置输入电流限值)、主机可以根据需要修改 IINDPM 设置。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    将通过 USB-C 访问 SD 卡

    我们正在考虑:
    1.保持数据线始终通过多路复用器连接到处理器。
    2.处理器检测是否连接了笔记本电脑
    3.如果连接了笔记本电脑,它会将电流编程为 0.5A
    4.如果未连接笔记本电脑、则处理器将多路复用器切换到 BQ
    5.处理器在 BQ 中触发 FORCE_INDET、它自行检查电流能力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以使用 TMUXHS221F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    D+/D-引脚用于在插入 VBUS 电源时进行 USB 输入电流限值检测。 在 充电器输入电流限值检测过程中、主机必须能够实现高阻态 D+/D-引脚、以便 D+/D-引脚由充电器驱动。 如果主机无法实现高阻态 D+/D-引脚、则需要使用 USB 开关 来隔离主机的 D+/D-引脚与充电器。

    谢谢、

    Ning

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能详细回答我们的问题、并支持我们达成解决方案吗?
    您想说 TMUXHS221F 是更好的选择吗?
    1.保持数据线始终通过多路复用器连接到处理器。
    2.处理器检测是否连接了笔记本电脑
    3.如果连接了笔记本电脑,它会将电流编程为 0.5A
    4.如果未连接笔记本电脑、则处理器将多路复用器切换到 BQ
    5.处理器在 BQ 中触发 FORCE_INDET、它自行检查电流能力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是充电器支持。 请单独提交 TMUXHS221F 的咨询、相应的团队将提供支持。

    谢谢、

    Ning