This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:机器人电源树

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5137, LM5143, LV5144, LM5145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1652906/lm5143-robotic-power-tree

器件型号: LM5143
Thread 中讨论的其他器件: LV5144LM5145、LM5137

尊敬的 TI 专家:
你好。
我们正在开发一个新的移动机器人项目、目前正处于电源系统(电源树)设计阶段。 系统需要转换前端 50.8V 锂电池和外部电源并将电源分配给电机和系统主板。 这对保护机制和可靠性提出了极高的要求,目标效率大于 88%(90%的电池)。

我们关心的是质量和交付时间,无论如何都可能使用汽车级组件。

功率通道规格(参考图讨论):

关键的技术讨论要点(有兴趣的车型的单独列表):

1、控制芯片和时钟同步:对于 12V 和 24V 系统电源,我们强烈要求降压控制器必须具有时钟同步功能以减少干扰。 这将是后续选择的关键指标(例如 LM5143/LM5144)。

2、反向连接保护和两端保护:考虑到电机制动过程中产生的反电动势(反电动势),必须在输入端设计一个可靠的保护开关(单向头部或背靠背 MOSFET 的评估)。 我们建议使用 100V/100A MOSFET 进行接线。

3、隔离和监控:

 消息隔离:必须通过光耦合器/隔离器处理两个外部紧急停止信号、前端承受电压大于 58V。


根据我们提供的文本和图表、请推荐合适的元件和控制器。

谢谢你。

机器人电源 tree.pptx 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jony

    由于 LM5137 由 51V (48V) 电池电源提供输入、因此它是 LM5143 的更好替代方案。 对于 12Vout、是 LM5145 还是 LV5144?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare