Other Parts Discussed in Thread: TPS61299
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TPS61299
你(们)好
我们正在使用 TPS61299 作为 5V 升压输出 IC 在我们的项目中,我们已经删除了输出侧去耦电容器,但仍然不会瞬时输出下降到 0 当没有启用时,如何克服 慢速衰减 现象?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Nini:
VIN = 4.5V 调节
VOUT = 5V(TPS61299 的输出)
EN 与霍尔传感器锁存。 因此,当霍尔为高电平时 EN 变为高电平。 EN 不浮动、通常在霍尔传感器为低电平时下拉。
在切换 EN 引脚期间,我们观察到输出电压慢速衰减,如 5V ... 4.5V . 3.5V…… 当 EN 为低电平时、压降为 0V 不是瞬时的。
我们所需的条件是 ,只要 EN 为低电平,压降为 0V 就不是瞬时的。