This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:GUI 版本 1.02 与版本 2.0.0 在 EEPROM 配置导出/写入和 I2C 通信方面的差异

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1653623/tps25751-differences-between-gui-ver1-02-and-ver2-0-0-for-eeprom-configuration-export-write-and-i2c-communication

器件型号: TPS25751

您好的团队、
 
使用 TPS25751D GUI 版本 1.02 创建配置时、我们的客户能够正常通信。 但是、使用版本 2.0.0 时、因为对 EEPROM 的写入失败、或者 EEPROM 与 PD 控制器之间的 I2C 通信无法正常工作、所以器件不工作。
 
Ver1.02 和 Ver2.0.0 在如何导出或检索配置文件方面是否有任何差异、或者我们应注意的任何其他问题?
 
此致、
Shota
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shota、  

    感谢您联系我们!

    一对夫妇正在澄清问题:

    1-您能否共享从两个 GUI 版本生成的两个二进制映像?

    2-您能否确认器件是否未从 EEPROM 引导? 您有 I2C 日志吗?

    GUI 和固件基本映像在 1.0.2 和 2.0.0 之间有多次迭代(请参阅此处的工具更改日志)

    我建议在 v2.0.0 工具中生成新配置、而不是从 v1.0.2 导入 json。

    此致、  

    Aya Khedr