Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC28056
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC256404
主题: UCC28056 中讨论的其他器件
您好:
客户正在开发医疗电源。 220V 交流电压输入、80W 输出功率、24V 输出电压、3.3A 输出电流。 客户使用的是 UCC256404 和 UCC28056。 原理图文件如下所示。 请帮助查看原理图、查看是否存在任何问题。 谢谢。