This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1875-SP:UC1875-SP 内部误差放大器相位和增益裕度@单位增益

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1875

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1654482/uc1875-sp-uc1875-sp-internal-error-amplifier-phase-and-gain-margin-unitary-gain

部件号: UC1875-SP
主题中讨论的其他部件: UC1875

您好、

我将使用 UC1875、其中内部误差放大器配置为同相缓冲器(输出引脚直接连接到反相输入)

同相输入通过引脚附近的 470pF 电容器和 1k Ω 电阻器进行滤波。

在某些情况下、EA 输出具有一些@ 80MHz 的小振荡

在软启动期间、EA 输出具有一些较大的振荡/过冲@10MHz   

SS 电容器靠近相应的引脚、电压基本干净。

是否可以安全地使用配置为缓冲器的内部运算放大器?

这种情况下的相位裕度和增益裕度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davide、

    您可以将运算放大器用作缓冲器、但大多数人在使用外部误差放大器时会绕过它。

    系统的相位裕度和增益裕度将取决于外部误差放大器的设置方式。

    谢谢、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我的问题不是关于  转换器控制环路的相位裕度、而是关于配置为缓冲器(增益= 1)时 EA 的相位裕度。

    您能否以数字或图形的形式分享它?

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Davide、

    报告了单位增益带宽、因此您可以在适当的情况下进行估算。
    我没有测量值或数据可供您使用。

    谢谢、
    Daniel